请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049C 工具与软件:
下面提到的示例我尝试进行看门狗计时器复位。控制器中没有发生看门狗复位、它用于地址0x3fb02a 的 estop

我也尝试了中断方法、如下图所述。但它停留在 while 循环 sysctl_resetDevice 函数中

如何我可以做看门狗重置两种方法.请支持来解决这个问题..
此致、
Subash
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
下面提到的示例我尝试进行看门狗计时器复位。控制器中没有发生看门狗复位、它用于地址0x3fb02a 的 estop

我也尝试了中断方法、如下图所述。但它停留在 while 循环 sysctl_resetDevice 函数中

如何我可以做看门狗重置两种方法.请支持来解决这个问题..
此致、
Subash
尊敬的 Subhash:
如果您使用 RAM 配置运行、请将 EMU_BOOT 设置为 EMU_BOOT_RAM、如果从闪存运行、请将 EMU_BOOT 设置为 EMU_BOOT_FLASH。
如果 Watchdog (看门狗)触发 Xrsn、那么您的应用程序不知道从何处再次引导/启动、如果您设置了适当的引导模式、您将看到应用程序再次运行并循环触发 XRSn。
专业提示:检查 RESC 寄存器,你会看到 WDRSn 位来检查是否看门狗触发复位
谢谢。
要选择 EMU 引导模式、请参见以下内容: