This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CODECOMPOSER:系统项目提供有关项目参考的警告

Guru**** 2587305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1410004/codecomposer-codecomposer-system-project-gives-warning-about-project-reference

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

 

较新版本获得了有关此问题的答案(原始主题已锁定)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。 我希望从我们的项目专家那里获得最新消息、因为他已经回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据工程、 可以安全地忽略并抑制警告。 应该可以参考系统中的其他工程。

    关于:

    如果要忽略该警告:

    1. 我需要一种方法来抑制它、质量标准不允许在版本中发布带有警告的软件。
    2. 必须将其报告为错误。

    在此期间、我期待专家的答复。 :-)

    对于解决方法、您是否可以 尝试 将类似下面的行手动添加到中 在 system.xml 文件中包含以下元素:

    <system>
       . . .
       <project configuration="@match" id="project_<some-random-number>" name="BOOTLOADER"/>
    </system>
    

    对于永久解决方案、我们将提交一个有关这一问题的错误、以便在未来的 CCS 版本中解决。