This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:CCS 12.8.0中未安装 XDS100v1 USB 仿真器驱动程序

Guru**** 2536320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1409760/tms320f28035-xds100v1-usb-emulator-driver-not-getting-installed-in-ccs-12-8-0

器件型号:TMS320F28035

工具与软件:

您好!

我正在使用 CCS 12.8.0和实验套件 Piccolo F28035。 我想使用板载仿真器 XDS100v1、但没有在目标配置下拉菜单中获得选项。

Re 安装 CCS 没有帮助(已安装完整软件包、非自定义)。 下面是 C:\ti\ccs1280\ccs\ccs_base\common\targetdb\cconnections 的屏幕截图

我无法找到 频谱数字/XDS100v1板载仿真器。 是否必须安装特定版本的 CCS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    安装 Re 没有帮助(安装完整软件包不是自定义)。 下面是 C:\ti\ccs1280\ccs\ccs_base\common\targetdb\connections
    中的屏幕截图

    TIXDS100usb_Connection.xml 适用于 XDS100v1。

    [报价用户 id="620200" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1409760/tms320f28035-xds100v1-usb-emulator-driver-not-getting-installed-in-ccs-12-8-0 "]我想使用板载仿真器 XDS100v1、但未能从目标配置下拉列表中获得选项。

    您没有看到此选项吗?

    无论供应商如何、它都应适用于所有 XDS100v1探针。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    我可以看到该选项、但在尝试连接时出错。 复制了下面的错误消息

    [开始:德州仪器(TI) XDS100v1 USB 调试 Probe_0]

    执行命令:

    %CCS_BASE%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatfile>-rv -o -F inform、logfile=yes -S 路径长度-S 完整性

    [结果]


    --- [打印主板配置路径名]--------------------------------------------------------

    C:\Users\E40070~1\AppData\Local\TEXASI~1\
    CCS\ccs1280\0\0\BrdBat\testBoard.dat

    --- [打印重置命令软件日志文件]--------------------------------------------------------

    此实用程序已选择100/110/510类产品。
    该实用程序将加载适配器"jioserdesusb.dll"。
    库构建日期为"2024年7月24日"。
    库编译时间为"18:57:55"。
    库包版本为"12.8.0.00189"。
    库组件版本为"35.35.35.5.0.0"。
    控制器不使用可编程 FPGA。
    控制器的版本号为"4"(0x00000004)。
    控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
    此实用程序将尝试重置控制器。
    此实用程序已成功重置控制器。

    --- [打印重置命令硬件日志文件]--------------------------------------------------------

    将通过切换 JTAG TRST 信号来复位扫描路径。
    控制器是具有 USB 接口的 FTDI FT2232。
    从控制器到目标的链路是直接的(不使用电缆)。
    该软件配置为 FTDI FT2232功能。
    控制器无法监测 EMU[0]引脚上的值。
    控制器无法监测 EMU[1]引脚上的值。
    控制器无法控制输出引脚上的时序。
    控制器无法控制输入引脚上的时序。
    扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

    硬打开控制器时出错。

    --- [发生错误且此实用程序已中止]--------

    此错误是由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序产生的。

    值为'-150'(0xffffff6a)。
    标题为"SC_ERR_FTDI_FAIL"。

    说明如下:
    期间使用的 FTDI 驱动程序函数之一
    配置返回无效状态或错误。

    [结束:德州仪器(TI) XDS100v1 USB 调试探针_0]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="620200" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1409760/tms320f28035-xds100v1-usb-emulator-driver-not-getting-installed-in-ccs-12-8-0/5399507 #5399507"]值为'-150'(0xffffff6a)。
    标题为"C_ERR_FTDI_FAIL"。[/QUOT]

    调试器无法打开与 XDS100v1的连接。 它可能由多种因素引起。

    查看 XDS100的故障排除部分:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/files/XDS100.pdf

    请参阅第12页的常见问题解答"我遇到-150 SC_ERR_POD_FAIL"错误。 另请尝试运行  \ccs\ccs_base\common\uscif\XDS100 xds100serial.exe、以查看是否检测到 XDS100。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我尝试运行时没有任何反应  \ccs\ccs_base\common\uscif\xds100serial.exe。 命令提示符随即弹出并关闭

    可以看到 XDS 100在设备管理器中处于活动状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在目标配置中看到任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试运行时没有反应  \ccs\ccs_base\common\uscif\xds100serial.exe。 命令提示符弹出并在第二秒内关闭

    请从系统控制台运行命令。 它不应该通过 GUI 执行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Ki

    我可以在运行  xds100serial.exe 后连接到控制器和程序。 不确定以前的问题是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也不确定。

    xds100serial 只是一个用于检测任何 XDS100探针并允许您更改其序列号的实用程序。

    在任何情况下,我很高兴事情为你工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我再次被卡住了。 连接停止工作。 我没有改变任何东西,因为我不知道它以前是如何工作的,我不知道如何解决这个问题

    您是否遇到过这样的问题?

    此错误是由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序产生的。

    值为'-150'(0xffffff6a)。
    标题为"SC_ERR_FTDI_FAIL"。

    说明如下:
    期间使用的 FTDI 驱动程序函数之一
    配置返回无效状态或错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我再次遇到问题。 连接停止工作。 我没有改变任何东西,因为我不知道它以前是如何工作的,我不知道如何解决这个[/报价]

    听起来您与调试探针的连接不稳定。 尝试切换 USB 电缆。 如果您连接到 USB 集线器、请尝试直接连接到 PC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是实验套件附带的调试探针。 连接到计算机。  

    已尝试使用另一根电缆、但问题未解决

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从命令行运行 xds100serial 的结果是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇怪的! 它在连接到不同的计算机后开始工作、然后重新连接到我的计算机

    运行 xds100serial 始终显示正确连接

    非常感谢您的持续帮助。 我将尝试找出该问题的根本原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    奇怪!。 它在连接到不同的计算机后开始工作、然后重新连接到我的计算机

    这里有一种火辣辣辣的感觉。 可能是硬件套件本身。