This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:使用 CPU1对 CPU1和 CPU2的组合映像进行编程

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1410696/tms320f28p650dk-use-cpu1-to-program-a-combined-image-for-both-cpu1-and-cpu2

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

hi champs、

我是为我们的客户提出这个问题。

用户是否可以使用 CPU1在生产线中为 CPU1和 CPU2编程组合映像?

例如、  

CPU1在闪存组0/1/2上运行 CPU1.OUT。

CPU2在闪存组3/4上运行了 CPU2.OUT。

用户将每个.out 转换为.hex、并将它们组合成一个 ALL.HEX 组合的图像。

然后、用户使 SCI 编程器使用 TI SCI ROM 引导加载程序/SCI 引导模式引脚、内核使用 CPU1在闪存组0/1/2/3/4上对 all.hex 进行一次编程。

也就是说、在内核代码中、CPU1将所有闪存组0/1/2/3/4配置为 CPU1以进行编程。

在正常独立模式下、CPU1将组0/1/2配置到 CPU1、将组3/4配置到 CPU2、并相应地运行每个.out。

您认为它起作用了吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    有一种方法可以通过 .txt 实现方案来手动合并两个应用程序文件、请参阅《 C2000微控制器的 CAN 闪存编程》 应用手册的第6.4.1节。 这将适合您的情况(然后根据需要映射每个 CPU 的组)。 您可以尝试一下吗?

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    用户知道如何将两个.hex 合并为一个.hex。

    这里的重点是、它们是否只能使用 CPU1对全部5个闪存存储体进行一次编程?

    这样、他们的生产线操作员只需加载一个映像并进行编程一次。

    您能否确认这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    是的、此功能适用于器件。 所有5个闪存组都需要映射到片上闪存工具设置中的 CPU1。  

    谢谢!

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    他们使用 TI SCI ROM 引导加载程序制作自己的闪存编程器、而不是使用 TI CCS/Uniflash、因此没有片上闪存工具设置。

    在这种情况下、他们只需在其内核代码中将所有5个闪存组映射到 CPU1、并通过 SCI 引导模式引脚通过 SCI 将该内核代码从主机加载到 F28P65x RAM。  

    我们的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    应用程序的所有5个闪存组都需要映射到 CPU1、内核代码只需要通过 SCI 引导模式发送到 RAM。

    谢谢!

    Charles