This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28378S:使用 C2000 DCSM 安全工具锁定存储体1时出现问题

Guru**** 2925620 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1410529/tms320f28378s-issue-with-locking-bank-1-using-c2000-dcsm-security-tool

器件型号:TMS320F28377S
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

你(们)好

我目前使用推荐的 C2000Ware_5_03_00_00版本、并且已将 Code Composer Studio 更新到版本12.8.0。 按照应用报告 C2000 DCSM 安全工具中的说明、我将示例 DCSP 中的 dcsm_security_tool.syscfg 添加到我的工程中、该工程生成了两个文件:dcsm.asm dcsm.cmd。 这些文件似乎是由.syscfg 文件生成的、我无法直接修改它们。

但是、我注意到该工具不包含锁定闪存组1的选项。 因此、我目前无法使用此工具锁定存储体1。  实际上、该工具将 Graw_Bank1位:29-28设置为00、这意味着  无法访问闪存组1。

您能告诉我如何使用此工具成功地将组1锁定到 Zone1吗?

感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、聆听、

    很遗憾、DCSM 工具目前不存在此功能、这将在下一版本的 C2000Ware 中纠正。 你可以参考 DCSM 一章中的寄存器定义来确定保护存储体1的正确 GRABSECT 值。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:
    感谢您的答复。 最初、我不确定如何从 dcsm_security_tool.syscfg 中禁用 dcsm.asm 和 dcsm.cmd 的自动构建。 然而、我已经想出了如何禁用自动构建并手动包含 dcsm.asm 和 dcsm.cmd 文件、从而相应地修改 GRABSECT 内容。 似乎这已经解决了我的问题。

    再次感谢您的帮助。