This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:对于所有带有消息"make (e=267)的源文件、CCS 编译失败目录名无效。"

Guru**** 1800230 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1406368/tms320f28379d-ccs-build-fails-on-all-source-files-with-the-message-make-e-267-the-directory-name-is-invalid

器件型号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379D

工具与软件:

我的16个构建配置中只有一个出现此故障。 我检查的所有资源看起来都很好、与其他构建配置只有一些差异。  

如何确定哪些资源已损坏或被删除导致此错误消息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在构建控制台中提供完整输出?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 CCS 的控制台面板进行构建尝试的完整输出位于附加的 ZIP file.e2e.ti.com/.../CCS12.4_5F00_buildFailure_5F00_Console_5F00_20240829.zip 中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以提供成功构建(当然是从同一项目)的构建配置的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一个(失败)构建配置是针对 TI controlCARD 的、由构建配置名称上的_CC 标签指示。 所有其他构建配置均成功构建。 下面是构建配置名称上带有_LxL 标签的示例、打算在 LaunchXL-F28379D 卡上运行。 这两者的主要区别在于、GPIO 引脚分配是根据每个卡上可用的功能定制的。    e2e.ti.com/.../CCS12.4_5F00_buildSuccess_5F00_Console_5F00_20240830.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我要看一下。 请注意、这是一个当地假日、所以明天我回到办公室时、我会好好看看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。 Ki、感谢您了解这个。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看了一下日志、不明白为什么一个配置无法构建。 根据输出、我不会看到它有任何问题。 是否可以共享项目? 我现在只需要项目文件夹中的三个.*项目。 如果您想私下分享、请与我展开私人 E2E 对话。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki -

    我曾尝试在 CCS 中删除失败的编译配置、而在 Windows 文件管理器中删除其编译目录。 然后、在 CCS 管理编译配置中、我  通过工作编译配置重新创建了编译配置 、并将新编译配置分配为与失败配置相同的名称。 然后我添加了 使此构建配置具有唯一性的预定义符号。 现在、它确实构建干净。 我可能早就应该考虑这种方法了。 ;-)

    感谢您的帮助。

    托马斯·考克斯