This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:eSMO 调优帮助

Guru**** 2876070 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1407242/tms320f28379s-esmo-tuning-help

器件型号:TMS320F28379S
主题中讨论的其他器件:DRV8323C2000WARE

工具与软件:

您能否提供可以帮助我解决 eSMO 调优问题的专家的联系方式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ljubisa,

    关于这一主题的专家目前不在办公室,直到星期二9/3,所以请期待一个延迟的答复。  感谢您的 灵活性。

    此致、
    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好、您可以直接向我发送消息、以便我们可以安排会议吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ljubisa,

    您能在此处说明您的问题吗?  

    此致、

    嘉兴市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的主要问题是 eSMO 在负载条件下会正确停止跟踪角度和速度。  我正在尝试转换 来自此线程 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/434527/controlsuite-s-esmo-and-f28335/1578710#1578710的此库的旧版本 、我没有对应的源代码。   旧版本在有负载和无负载条件下正常工作。  我尝试了调整 滑动参数、PLL 增益和低通滤波器、以匹配旧版库的性能。 当电机无负载时、一切看起来都很好、但我一施加负载、电机就会停止转动并开始振动。  调整观测器的正确方法是什么?  我们是否可以安排电话进一步讨论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ljubisa,

    您能否提供有关以下问题的信息、以帮助确定原因?

    1.您具体使用哪些硬件? 您是否正在使用 F28379 LaunchPad? 您使用什么电机逆变器、定制什么电机逆变器还是 TI EVM?

    2.系统中的电机是什么? 是定制的还是 TI Designs 中的电机?

    3.在 观察  负载性能问题时,您使用的是什么 eSMO 软件?  

    谢谢!

    嘉兴市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是使用 TI DRV8323逆变器的定制电路板、 电机也是定制的。  eSMO 软件来自 C2000_SDK_5_01_00_00\libraries\observers\eSMO\include\eSMO.h Ware_Motor  如前所述、上述线程的较早版本 eSMO  在相同条件下可以正常工作、因此硬件或电机不会出现问题。  

    请提供您的直接电子邮件以获得进一步的通信和更快的回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      旧库和新库之间应该有一些差异。 您可能需要根据您的应用添加补偿。