This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:ePWM

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1409909/tms320f2800137-epwm

器件型号:TMS320F2800137

工具与软件:

你好、专家

关闭 ePWM 时、我使用了以下代码、

EPWM_FORCETripZoneEvent (obj->pwmHandle[0]、EPWM_TZ_FORCE_EVENT_OST);
EPWM_FORCETripZoneEvent (obj->pwmHandle[1]、EPWM_TZ_FORCE_EVENT_OST);
EPWM_FORCETripZoneEvent (obj->pwmHandle[2]、EPWM_TZ_FORCE_EVENT_OST);

有没有其他方法可以关闭 PWM?suah 作为 outmask?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youjun:

    这是通过跳闸区子模块关闭 PWM 的最常见方法之一。 有两种常见方法可关闭 PWM。 使用通过动作限定器或跳闸区域配置关闭输出的方式。

     此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果使用 PWM 互补输出、如何使用 动作限定器关闭 PWM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youjun:

    如果您要使用 PWM 互补(死区源自1A 或1B)并反转其中一个输出、则必须使用跳闸区。

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    好的、谢谢。