This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:是否可以使用两个不同的 PWM 条件来触发 ADC SOC

Guru**** 2542060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1410506/tms320f28379d-is-it-possible-to-use-two-different-pwm-conditions-to-trigger-an-adc-soc

器件型号:TMS320F28379D

工具与软件:

您好!

我在 epwm1上有两个 PWM、两个 PWM 以不同的频率运行。  是否可以同步 ADC SOC 以便在 ePWM1_TBCTR = TBPD 和 ePWM2_TBCTR!=(特定 CMPA 值)时发生 ADC 采样事件?

我有一些灵活性的条件为 pwm2。

谢谢!  

Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    可以使用来自实例 epwm1或 epwm2的单个条件触发 ADC SOC。 ADC 触发不能有两个条件

    是否有不能同步 epwm1和 ePWM 2的严格条件?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想看看 epwm1上的 SOC 是否未被触发、即使 epwm1条件得到满足但 epwm2满足特定条件也是如此。 我想、这种情况下的最佳方法是使用创建中断、并使用该标志作为指示发生了 epwm2事件、而不使用 epwm1数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是在发生 epwm1时基事件时触发中断、然后检查 epwm2条件是否明确强制 SOC。

    检查 epwm2计数器可能需要一些延迟、但这是我在本例中看到的唯一可能选项。

    谢谢。