请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 主题中讨论的其他器件:C2000WARE、 SysConfig
工具与软件:
hi champs、
客户反馈在启用 HRPWM 并设置为相位控制模式时使用 syscfg 设置 MEP 时遇到一些问题。 根据数据表、应针对上升沿和下降沿配置边沿模式。 但是、当 HRPWM 模式配置为相位模式时、边沿模式属性消失。


HRPWM_setMEPEdgeSelect ();此函数也不由 syscfg 生成。
解决此问题的权变措施是、首先将 HRPWM 控制模式配置为占空比或周期模式。 在此模式下、您可以将边沿模式设置为上升沿和下降沿的 MEP 控制。 配置边沿模式后、编译代码、然后 将控制模式更改为相位模式。 则可以正确生成代码。
该权变措施非常棘手且不方便。 客户想知道我们是否可以解决这一问题?
- C2000Ware 版本:5.03.00.00 (最新版本)
- SysConfig 版本:1.21.1.3772 (最新)
- CCS 版本:12.7.1.00001
此致
Andre