This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:使用 SYSCFG 时出现 HRPWM MEP 边沿设置问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1408762/tms320f28377s-hrpwm-mep-edge-setting-questions-by-using-syscfg

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:C2000WARESysConfig

工具与软件:

hi champs、

  客户反馈在启用 HRPWM 并设置为相位控制模式时使用 syscfg 设置 MEP 时遇到一些问题。  根据数据表、应针对上升沿和下降沿配置边沿模式。 但是、当 HRPWM 模式配置为相位模式时、边沿模式属性消失。

HRPWM_setMEPEdgeSelect ();此函数也不由 syscfg 生成。  

解决此问题的权变措施是、首先将 HRPWM 控制模式配置为占空比或周期模式。 在此模式下、您可以将边沿模式设置为上升沿和下降沿的 MEP 控制。 配置边沿模式后、编译代码、然后 将控制模式更改为相位模式。 则可以正确生成代码。

该权变措施非常棘手且不方便。 客户想知道我们是否可以解决这一问题?

  • C2000Ware 版本:5.03.00.00 (最新版本)
  • SysConfig 版本:1.21.1.3772 (最新)
  • CCS 版本:12.7.1.00001

此致

Andre

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AndreTseng:

    我看到在 HRPWM 相位控制模式中不存在边沿控制模式输入。

    但一旦您选择 HR Phase control mode (HR 相位控制模式)、它就会自动将 MEP Edge select (MEP 边沿选择)设置为 board.c 文件中 ePWM_iniit ()函数的上升沿和下降沿并生成功能。

    谢谢。