This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:CCS12.2 μ 以及以上版本如何使用C2000ware 4.03版本、发现直接导入工程不能正确识别地址变量?

Guru**** 2766745 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1411662/tms320f28335-ccs12-2-c2000ware-4-03

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

C2000ware 5.02地址变量为:COM_TI_C2000WARE_INSTALL_DIR、CCS12.2以上版本能够直接匹配识别!

但是C2000ware4.03版本地址变量为:COM_TI_C2000WARE_software_package_install_DIR、这个不能直接识别到头文件的地址;

目前的方法不知道是不是从C2000ware导入工程的时候出现的bug还是其他配置的问题!!!μ A

目前的解决方案为:μ A

将每一个工程下面的配置linked 资源中的路径变量 中的ORIGINAL _PROJECT_PROJECT_$ ROOT改为:{COM_TI_C2000WARE_SOFTWARE_PACKAGE_INSTALL_DIR}\DEVICE_SUPPORT\F2833x\。。。。。。

也就是将COM TI_C2000WARE_INSTALL_DIR 改为了 COM_TI_C2000WARE_SOFTWARE_PACKAGE_INSTALL_DIR;

再说一句、之所以选择C2000ware4.03、CCS12.2配合的版本只要是与matlab2023B相配合使用;μ A

MATLAB 支持的 CCS 版本(从 R2023a 开始的 C2000 Microcontroller Blockset)

MATLAB 版本 CCS 支持的版本验证的 CCS 版本验证的 C2000Ware 验证的代码生成工具(CGT)

MATLAB 9.14 (R2023a) CCSv3至 CCSv11 Code Composer Studio v11.0 C2000Ware 4.0.0.0 TI C28x CGT 20.2.1和 TI ARM CGT 20.2.1

MATLAB 9.15 (R2023b) CCSv3至 CCSv12 Code Composer Studio v12.2.0 C2000Ware 4.03.0.0 TI C28x CGT 22.6.0和 TI ARM CGT 20.2.7