工具与软件:
我尝试使用 MATLAB C2000 Blockset 开始使用28379D 的 Launchpad 来让 LED 闪烁。 发生此仿真失败的原因可能是什么?
使用 TI Code Composer Studio 在目标硬件上启动可执行加载序列。
SLF4J:无法加载类"org.slf4j.impl.StaticLoggerBinder"。
SLF4J:默认使用无操作(NOP)记录器实现
SLF4J: 有关更多详细信息、请参阅 www.slf4j.org/codes.html。
***用户输入:
目标配置:e:\MATLAB\R2024a\toolbox\c2B\tic2000/ccs_Config/f28379D.ccxml
程序名称:C:\Users\admini~1\DOCUME~1\MATLAB\Examples\R2024a\C2B\gettin~1\blinky.out
板名称:*
CPU 名称:C28xx_CPU1
硬件名称:TI_Delfino_F2837xD
从闪存引导:1.
***正在启动调试会话...
严重:IcePick_C_0:连接到目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、并/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真软件包9.12.0.00150)
严重:发生仿真故障
严重:连接到目标时出错:发生仿真故障
***无法为 Board/CCPU=*/C28xx_CPU1创建有效的调试会话。
确保它仅匹配一个电路板和一个 CPU。
正在退出...