This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:TMS320F280025C 和 DRV8323RH 之间的电路板通信

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LVSERVOMTR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1409221/tms320f280025c-board-communication-between-tms320f280025c-and-drv8323rh

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:LVSERVOMTR、 C2000WARE

工具与软件:

我正在使用 LVSERVOMTR 上的 TMSM320F280025C 和 DRV8323RH 套件进行开发、在不同的构建级别、它始终可以从 DRV8323RH 读取状态和输出、如何实现这一点? 过 ADC? 或任何其他外设中运行?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您正在使用什么软件开发套件? 一般而言、该项目的用户指南将提供详细说明电路板和外设使用各个方面的信息。

    此致、
    Jason Osborn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    我正在使用"C2000ADC_3072SDK_5_02_00_00\solutions\universal_motorcontrol_lab\f28002x\ccs\motor_control\"进行开发、用户指南 中提到了 Ware_Motor 和 PWM 外设、但我想确保仅使用这些外设进行开发。

    谢谢!

    Hengchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hengchen

    通用电机控制实验主要使用 ADC、PWM 和 CMPSS 外设。 用户指南中详细介绍了所有这些实现。 您是否对该实施有任何具体问题、或需要从指南中进行任何说明? 这样可以确保我的解释简洁易懂。

    此致、
    Jason Osborn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    我从指南中找到了这种描述、  

    仍然、谢谢、

    Hengchen