This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:如何使用 CAN 将代码刷写到闪存中

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1411241/tms320f28379d-how-to-flash-the-code-into-flash-memory-using-can

器件型号:TMS320F28379D

工具与软件:

尊敬的 TI:  

我希望使用 CAN 协议将程序闪存到我们控制器的闪存中。 您能建议实现这一目标的最佳方法或工具吗?

此外、我需要一种安全机制来保留现有固件。 如果新刷写的代码损坏或发生故障、旧固件应保持不变、从而允许控制器恢复到并执行以前的版本。 您能否就实施此后备机制的可用选项或策略提供建议?

您在两个方面的指导—通过 CAN 进行刷写并确保固件安全、 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthick:

    相关参考信息、请参阅 C2000微控制器的 CAN 闪存编程 应用手册。 F28379D 器件示例不存在、但我们有其他器件项目作为示例。  

    为确保固件安全的安全机制、您可以查看我们的 实时固件更新 示例、以了解如何将闪存内核和应用存储在闪存的不同扇区中。 回退的一种方法是将 CAN 闪存内核驻留在闪存中、然后在下载新的固件更新时、如果下载中断(例如开始但5秒后错误消失)、则可以跳转到具有您之前的固件应用的闪存分区。 如果未中断且下载完成、则分支至最新的固件应用程序。

    谢谢!

    Charles