This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035-TMS320F28035 EP:工作环境温度范围

Guru**** 2924330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1402810/tms320f28035-ep-operating-ambient-temperature-range

器件型号:TMS320F28035-TMS320F28035 EP

工具与软件:

你(们)好

我们正在寻找工作温度范围为-55°C 的 MCU、通过器件滤波器达到器件型号 TMS320F28035-MCU EP。

不过、数据表第4.4节提到了-40°C 的环境温度范围、这与数据表第1页和 图7-1中的信息是相矛盾的。 器件命名规则。

您可以帮助说明#TMS320F28035MPNTEP 是从-55°C 到+125°C 还是从 -40°C 到+125°C 运行吗?

此致

Varun R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varun:

    感谢您的咨询。 这里列出了-55°C 与40°C 的不同之处在于结 温与环境温度间的关系。 但请允许我再次检查这一点、看看我明天是否能提供进一步的情况。

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:  

    我对延误深表歉意-不幸的是、我还没有能够得到这一调查、但明天将提供另一个更新。 感谢您的耐心。

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allison

    感谢您的更新。 等待您对此问题的答复。

    注意
    Varun R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Allison 目前在周二9月3日之前不在办公室、因此请预计会有延迟回复。 对此造成的不便、我深表歉意。

    此致、
    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    对于延迟延长、我们深表歉意。 为了确定我之前提到的内容、器件文档指定了所列的绝对最大结温为-55C。 建议的运行条件被列为-40环境温度。 请参阅器件数据表中的以下片段、了解有关这两个规格的进一步说明/信息:

    此致、

    Allison