This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM320F28335-SM320F28335-EVM EP:原理图/布局设计指南

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1411265/sm320f28335-ep-schematic-layout-design-guide

器件型号:SM320F28335-SM320F28335 EP

工具与软件:

嗨、团队:

我们是否有 用于 EP 系列的 SM320F28335-C2000原理图设计指南?

客户尝试使用 46个 ADCINB0进行温度检测、他们添加了一个21.5k Ω 的电阻器进行滤波、然后他们发现此电阻值会 导致温度测量不准确、EP 中是否存在内部电流泄漏可能会导致此问题?

已将客户电路图附在引脚46上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有此文档: https://www.ti.com/lit/spraas1 、然后也可以参考数据表/TRM & EVM 设计。

    21.5k Ω 电阻 Ω 是 ADC 输入的高阻抗。 为什么他们使用如此大的滤波电阻值? 这需要非常长的采样保持时间。

    此致!

    Kevin