This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:闪存编程期间的 IDDIO

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1403667/tms320f28p650dh-iddio-during-flash-programming

器件型号:TMS320F28P650DH

工具与软件:

您好!
是闪存运行期间的 IDDIO (典型值190mA)完整 IDDIO 电流、或者必须在正常运行期间添加 IDDIO (典型值190mA +280mA)。 我认为这很令人困惑。

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心。  

    我想应该是正常运行和闪存运行的总电流。 让我向其他 SME 咨询...当我有更多信息时、我会告诉您。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    如果用户仅在应用程序中执行闪存擦除/编程、则电流消耗为190mA。 但是、如果用户想要 在 操作使用期间执行闪存擦除/编程、则  应同时添加这两个值、即使看起来有点大载。

    此致、

    哈迪