This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:确认 LaunchPad 的电源序列

Guru**** 2767115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1411356/tms320f2800137-confirming-power-sequence-of-launchpad

器件型号:TMS320F2800137

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户遇到电源时序问题、所以他们正在从我们的 LaunchPad 中获取参考。 您能帮助确认 launchpad 上3.3电源轨的上电速度是否可以满足数据表中的要求吗?

此致、

挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hang:

    可以、 launchpad 中使用的电源电路满足电源定序的要求。

    此致、

    哈迪