This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:无法在 guicomposer 中启用系统

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1411818/launchxl-f28069m-can-not-enable-system-in-guicomposer

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件:DRV8305

工具与软件:

您好、TI 团队

我选中此启用系统复选框、但3秒后、它消失、DRV8305升压器 EVM 无故障  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请验证您的串行通信是否正确。 这里有很多看起来错误的地方。

    • 31k 的电极对
    • 49669 MHz 系统时钟
    • 所有电机参数均为0个值
    • 等等

    我强烈建议您此时验证与评估板的通信。 此外、重新刷写电路板也不是一个好主意、如果这实际上是在电路板上编程的、也就出现了问题。

    此致、
    Jason Osborn