This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:启动期间 I/O 的状态

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1412113/tms320f28p650dk-state-of-i-o-during-boot-up

器件型号:TMS320F28P650DK

工具与软件:

您好!

MCU 上的启动期间、I/O 的状态是怎样的? 有哪些方法可以确保 I/O 在启动期间处于已知状态?

此外、在 XRS 释放之前、I/O 是否在上电期间处于高阻抗状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    器件复位时、所有 GPIO 均配置为输入。 除未绑定到任何引脚的 GPIO 外、所有上拉电阻器都被禁用、因此 I/O 为高阻抗。

    谢谢!

    Luke