This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28379D:TMDSDOCK28379D 蓝色控制卡的尺寸和间距信息

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1412750/tmdsdock28379d-size-and-pitch-information-of-tmdsdock28379d-blue-control-card

器件型号:TMDSDOCK28379D

工具与软件:

您好!

我们有三个控制卡、并想将其放置在 PCB 上。 我正在使用这些连接器 HSEC8-160和 HSEC8-130。   我无法使用 Altium 打开此文件"{TEX137}_F2837x_controlCARD_R1.3_PCB_PADS"、无法获取间距信息。

在哪里可以找到卡片尺寸表单或单步文件?

在哪里可以找到引脚排列的机械信息?

谢谢!

Hongmei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了坞站。 问题迎刃而解。