This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:基本重定位支持

Guru**** 2762415 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1410656/tms320f280039c-base-relocate-support

器件型号:TMS320F280039C

工具与软件:

你(们)好

F280039是否支持基本重定位功能、例如、起始地址可以根据引导逻辑在0x80000至0x900000之间更改。

谢谢

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    专家目前不在办公室、因此请预计延迟1–2天的响应时间。 谢谢你。

    此致、

    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aishwarya

    请帮助您检查该主题。  
    谢谢

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    为了澄清、您是否可以更改闪存引导模式跳转到的地址? 是的、您可以通过对 OTP 进行编程来选择地址选项、从而更改器件引导到的起始地址。 有关这些详细信息、请参阅 F28003x TRM 引导 ROM 说明部分:  

    此致、

    Allison