This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:CLA 调用运行时间更长的数组参数

Guru**** 2562250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1411268/tms320f28p650dk-cla-calls-array-parameters-with-longer-runtime

器件型号:TMS320F28P650DK

工具与软件:

嗨团队、

在 CLA 中、运行图一的时间为460ns、运行图二的时间为46ns、汇编中有许多关于运行图一的句子。 这是什么原因

1.  

2.   

谢谢和最好的问候、

Jiahui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiahui:

    您是如何定义的以及在哪里定义的u16BatIndex

    此致、

    Delaney