This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:当 SCL 时钟低电平超时时、PMBus 外设将自动复位。

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1398721/tms320f280039c-when-scl-clock-low-timeout-pmbus-peripherals-will-automatically-reset

器件型号:TMS320F280039C

工具与软件:

尊敬的专家:

我在这里询问我的客户。

当 SCL 时钟低电平超时、PMBus 外设将自动复位。 客户测试过此现象、但在用户手册中未找到类似的说明或证据? 您能否再次澄清一下、当时钟低电平超时、PMBus 外设的行为? 或提供之前情况的详细说明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的绍兴市:

    让我看看一些人关于时钟低超时情况。

    此致、

    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的绍兴市:

    我已经就此问题与我们的其他专家进行了跟进。

    此致、

    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绍兴市

    我已收到我们的设计专家的确认、即 在时钟低电平超时后会进行 PMBus 复位。 感谢您提请我们注意这一点、我将致力于将这一点添加到文档中。

    此致、

    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绍兴市

    如果没有其他问题了、我将继续并关闭该主题。  
    此致、

    Aishwarya.