This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:无法达到最大速度

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1410824/tms320f28027-could-not-reach-the-maximum-speed

器件型号:TMS320F28027
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

工具与软件:

您好、请使用官方程序
e:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_foc\boards\boostxldrv8305_revA\f28x\f2802xF\projects\ccs\proj_lab11a
与竞争产品相比、我们发现在3000rpm 时、电机的相电流几乎相同、但无法达到3200rpm 的最大速度。 发现增大 USER_MOTOR_Max_CURRENT 也会增大相电流、但速度仍未增加。 这是为什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qicheng:

    您认为竞争对手是什么意思? 通常、电流与负载有关、速度与逆变器输出电压有关。  

    谢谢!

    嘉兴市