This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK:支持 F280039C 的无传感器 FOC

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1410789/c2000ware-motorcontrol-sdk-sensorless-foc-support-for-f280039c

器件型号:C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

大家好!

我目前使用的是 F280039C 微控制器、正在探索用于实现无传感器磁场定向控制(FOC)的各种方案。 我有几个问题:
无传感器 FOC 实现:在 F280039C 上实现无传感器 FOC 是否可行? 如果是、您能否提供一些指导或向我提供一些资源、说明如何使用这款微控制器为无传感器 FOC 设置和配置必要的外设和软件?
电感式传感器兼容性:我们还在考虑在我们的应用中使用电感式传感器。

非常感谢您提供任何详细的建议、资源或示例项目!

感谢您的帮助。

此致

Sankara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sankara:

    [quote userid="622261" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1410789/c2000ware-motorcontrol-sdk-sensorless-foc-support-for-f280039c 无传感器 FOC 实施:在 F280039C 上实施无传感器 FOC 是否可行?

    有。 有关使用 F280039C 实现无传感器 FOC 的示例、您可以参考 C2000WARE_MOTOR_CONTROL_SDK 中的通用电机控制实验代码示例。 请通过以下链接下载最新的 SDK: https://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK#downloads、 然后转至"/solutions"文件夹、将"universal_motorcontrol_lab/F28003x/"中的工程导入 CCS。 文件夹中还提供了用户指南、详细介绍了该示例。

    [quote userid="622261" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1410789/c2000ware-motorcontrol-sdk-sensorless-foc-support-for-f280039c 具有电感式传感器的兼容性:我们还在考虑将电感式传感器用于我们的应用。

    该电感式传感器将测量什么样的信号?  

    谢谢!

    嘉兴市