This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800156-Q1:错误的模拟基准配置会损坏基准引脚吗?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1412649/tms320f2800156-q1-will-wrong-analog-reference-config-damage-the-reference-pin

器件型号:TMS320F2800156-Q1

工具与软件:

您好!

我有一个定制 PCB。 I 连接了模拟基准上的3V3。 但我在编写代码时、默认的 ADC 参考为内部参考和1V8。 我已经将 PCB 与此配置结合使用了一段时间。 更改为外部基准。

我想问这个配置是否会损坏基准引脚? 它似乎正在工作、但稍后会有问题吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mesut:

    我将此主题重新分配给 ADC 专家、请期待明天回复。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mesut:

    如果我正确理解:您已将器件配置为启用内部基准、但您是在 VREFHI 引脚上施加3.3V 基准电压?  除了可能的 转换不准确或不稳定之外、我预计这也不会导致任何进一步的问题。 但应该避免这种情况。

    此致、
    Ibukun