This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28P65X:同步调试器5V 连接和外部边缘连接器5V?

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1412877/tmdscncd28p65x-simultaneous-debugger-5v-connection-and-external-edge-connector-5v

器件型号:TMDSCNCD28P65X

工具与软件:

您好!

我正在使用 controlCARD 的定制 PCB 承载卡。 在 PCB 上、180引脚 HSEC 连接器上的各个5V 引脚均连接到外部5V 电源。

同时从边缘连接器和 USB 调试器为 controlCARD 供电是否安全? 如果没有、那么 在连接到外部电源时进行调试的最佳方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    William、

    电路板上有一个电源开关、可处理从 USB 或 HSEC 连接器选择5V 电源。

     

    我认为它优先选择 HSEC 连接器的5V0、但原理图中对此进行了详细说明。

    请注意、如果打开和关闭电源轨、则电源开关从一个电源切换到另一个电源时、可能会出现微小的电源干扰使器件复位。 我们已经看到从一个电源切换到另一个电源可靠地发生、但它不是为了热插拔电源、因此可能会发生欠压而导致复位。

    此致、
    Cody