This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28379D:对来自子板的+5V 电源信号进行滤波

Guru**** 2956080 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1405949/tmdsdock28379d-filtering-of-the-5-v-supply-signal-from-the-daughter-board

器件型号:TMDSDOCK28379D
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE

工具与软件:

您好!

我想将子板:TMDSDOCK28379D 连接到 PCB。 我直接使用由电压发生器提供的5V 电压为电路板供电。 我想知道我是否需要将滤波电容器放置在电路板的连接器上、或者5V 信号是否已经在子板上滤波(我找不到有关此主题的任何信息)。

提前感谢您的答复。

Florentin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标准的5V 台式或壁式电源应该可以正常工作。 +5V 电源上没有滤波器、原理图可以在 C2000Ware 中找到: C:\ti\c2000\C2000Ware_5_00_00_00\boards\ExperimenterKits\DockingStation_HSEC_120or180pin\revf  

    任何合理干净的5V 电源都应该可以正常工作。

    此致、
    Cody