This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:TMDSCNCD28379D/TMDSCNCD263

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D, TMDSCNCD263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1413154/tmdscncd28379d-tmdscncd28379d-tmdscncd263

器件型号:TMDSCNCD28379D
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD263

工具与软件:

我们有一个基于 TMDSCNCD28379D 控制卡的当前硬件、并计划将其替换为 TMDSCNCD263 、 AM263x 通用 controlCARD 开发套件基于 ArmRegistered的 MCU。  

您能否确认这两种设计是否是用于安装到同一基板上的封装兼容硬件、当然、基于 C2000和 Arm 的 MCU 之间的引脚分配和驱动器可能完全不同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我来检查一下、然后返回给您。 它似乎在大多数情况下都是兼容的 、至少能够快速比较引脚排列。

    此致!

    Kevin