This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28035:可以获得示例代码

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28035, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1412366/tmdscncd28035-can-sample-code

器件型号:TMDSCNCD28035
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE

工具与软件:

专家们、您好!

我的客户有 TMDSCNCD28035。 运行 CAN 的环境。  我找到了 C2000 Ware_Digital HD2000_SDK_5_03_00_00\c2000ware\device_support\f2803x\examples\c28\eCAN_BACK2back。

是否有其他示例代码? 这是因为  eCAN_BACK2back 只是 CAN 模块的自检模式(即 在 CAN 引脚中看不到任何活动)。

此致、
Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    此示例 eCAN_BACK2back 是一个环回示例。 在环回模式下、eCAN 内核使用从 TX 输出到 RX 输入的内部反馈。  发送的消息被视为接收的消息、如果它们通过了接受过滤、则可以存储到消息对象中。

    CAN_RX 输入引脚的实际值被 CAN 内核忽略。 发送的消息仍然可以在 CAN_TX 引脚上进行监控。

    请参阅 F2833x 器件文件夹下的另一个 eCAN 示例。 此示例将消息从 eCANa 传输到 eCANb。