This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:FOC+EtherCAT+BiSS C 示例代码

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28P65X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1412128/tms320f28p650dk-foc-ethercat-biss-c-example-code

器件型号:TMS320F28P650DK
Thread 中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28P65X

工具与软件:

尊敬的团队:  

我的客户希望为机器人构建电机控制。 在讨论中提出了几个问题。  

他们想要构建第一个原型。 为此、我们建议采用以下设置:  

boostxl_drv8320rs

LAUNCHXL-F28P65X

boostxl_posmgr

现在的挑战是提供正确的代码示例、必须将这些示例堆叠在一起以构建有效的应用程序。 据我所知、所有代码示例都是针对不同的器件制作的。  

您能否请查看以下列表并提供指向我们 SDK 中示例的链接:   

  • 编码器:  2个串行 BiSS-C 从器件  (将授予 mysecure 访问权限)
  • TI-C2000也允许  EdgeAI  费欧特
  • EtherCAT  从机(PDO)
    • FSoE  4)通信
  • 控制循环:循环  什么情况  (CSP)、循环  扭矩  (CST)
  • 场定向控制(FOC)→Clarke & Park 变换→空间矢量调制( SVPWM )

  • 齿槽  不涉及补偿
  • 应变波形齿轮  偏心轴校正  (负载与电机读数之间的差异)

    1. 选项1 -位置  错误映射  与负载侧读数的关系
    2. 选项2 -使用校正位置/速度  傅里叶级数

        3.选择3 -移动  超前/滞后滤波器  表达式的一部分

谢谢  

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    我在研究这个。

    此致、

    Lori