This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:EMIF 速度

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1413308/tms320f28377s-emif-speed

器件型号:TMS320F28377S

工具与软件:

EMIF 接口只能在以下两种频率中的一种下工作:SYSCLK/1或 SYSCLK/2。 如果我们将 PLL 设置为 SYSCLK = 200 MHz、在100 MHz (SYSCLK/2)处运行 EMIF 是"安全"的吗?该频率是否会超过输出缓冲器的最大切换频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    最大 EMIF 时钟为100MHz。 可以设置 SYSCLK=SYSCLK=EMIF_CLK=SYSCLK/2 200MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    澄清一下、100MHz 针对 EMIF 速度的最大限制仅适用于 SDRAM 接口。 对于 ASRAM (ASYNC)接口、EMIF 可配置为以200MHz 运行、因为在该模式下、设置/选通和保持配置控制接口速度。

    Vivek Singh