This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:寄存器级中的 x 条配置

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1413636/tms320f28379d-x-bar-configuration-in-register-level

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您能说明一下如何在寄存器级编程中应用 X 条配置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sayan:  

    我建议 根据器件将 SysConfig 工具用于 X-Bar 配置、如下所示。  

    这会自动生成更简单的配置所需的驱动程序文件。  

    如果您仍需要按寄存器进行编程、则只能浏览 TRM 寄存器和 XBAR.h 文件。  

    此致、

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从标题中可以看出、该要求特定于 ePWM、

    您可以找到这些 TBCTL/HRPCTL 寄存器(TRM)、或者更简单的方法是使用 SysConfig GUI 工具。  

    此致、

    Uttam