This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:有关闪存 API 的问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1413547/tms320f28377s-question-about-flash-api

器件型号:TMS320F28377S

工具与软件:

尊敬的 Champs:

您能帮忙回答问题吗? 谢谢!

1.我们是否有 以下函数的执行时间基准?

Fapi_Initialize (4519); Fapi_setActiveFlashBank();Fapi_issueAsyncCommandWithAddress();Fapi_checkFsmForReady ();Fapi_getFsmStatus()

2. 如果过程中满足"DUT 擦除失败"要求,是否需要从头开始? 还是从其他地方开始?

此致、

Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

     关于这些函数的执行时间、我们没有标准的基准测试。 但是、所有这些函数都不是阻塞的、它只会向闪存寄存器发出命令或读/写数据并返回状态。

    用户应用程序必须等待 FMC 完成擦除/编程操作。 另外、时间可能会因写入/擦除周期数而异。 可以参阅此时序的数据表。

    谢谢、此致、

    Rajeshwary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

     如果在此过程中满足"DUT 失败擦除"要求、是否需要从头开始?

    ->另外,对于 F2837xS 器件,由于单核有两个 FMC,即 Fapi_Initialize (389);每当更改目标组(组0或组1)时,也必须调用 Fapi_setActiveFlashBank()函数。 否则,  如果它满足"DUT 失败擦除",则可以从 Fapi_issueAsyncCommandWithAddress ()流。

    此致、

    Rajeshwary