This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:连接到目标时出错:使用 F2837x 控制卡+扩展坞。 Station + CCS 12.8.0.00012

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSHSECDOCK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1412684/tms320f28379d-error-connecting-to-target-using-f2837x-control-card-dock-station-ccs-12-8-0-00012

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:TMDSHSECDOCK

工具与软件:

大家好!

我已经购买 F28379D R1_3控制卡和 TMDSHSECDOCK 集线站并下载了 CCS  12.8.0.00012.

我已经通过控制卡随附的 USB 电缆将控制卡(AJ1)连接到我的 PC。 该集线站板是通过 USB (开关处于 USB-ON 位置)提供的。 所有 LED 均亮起。

A_SW1开关 Pos.1 = ON、Pos.2 = ON

由于我是新手、我按照"CCS 入门"中的步骤操作、不幸的是、当我想要连接到目标时、我收到以下错误消息;

值为'-716'(0xffffffd34)。
标题为"SC_ERR_LIB_LOAD_SERDES_DRV"。

说明如下:
找不到所需的动态库 jscserdes。
库不在搜索路径上。

在一般设置中、我尝试了所有 XDS100v 和 XDS110 USB 调试探针、但我始终收到一条错误消息。

非常感谢您的支持,因为我真的很想看到我的第一个项目(闪烁的 LED)工作!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我们在 CCS 12.8中看到了此错误、请尝试使用 CCS 12.7。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、本!

    是的、它能够 与 CCS 12.7一起使用。 ! 感谢您的支持!

    此致、

    Martin Damev