This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK:适用于电机驱动器应用的微控制器、支持正弦、梯形和 FOC 控制

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1410067/c2000ware-motorcontrol-sdk-microcontroller-for-motor-driver-application-to-support-sinusoidal-trapezoidal-and-foc-control

器件型号:C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

工具与软件:

我们正在开发用于电机转速控制应用的新设计、其中、功率高达3kW 的 BLDC 或 PMSM 电机将通过 正弦、梯形和 FOC 控制进行控制。

TI 是否有任何适合此类应用的微控制器? 评估板将有助于加快设计开发周期。

请提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正弦、梯形和 FOC 控制。

    UNIVERSAL_MOTORCONTROL_LAB 支持除正弦算法之外的所有正弦算法。 大多数 C2000电机控制解决方案都使用 FOC、因为它通常可以提供最平滑的控制以及更高的扭矩输出/直流母线利用率。 请参阅以下指南。

    https://www.ti.com/lit/spruj26 

    Unknown 说:
    是否有任何适用于此类应用的 TI 微控制器? 评估板将有助于加快设计开发周期。[/报价]

    合适的 C2000 MCU 将取决于您的整体器件/系统要求。 F28002x、003x、0013x、 0015x、P65x、 和最新的 P55x 都是很好的选择。

    要选择适合逆变器的评估板、具体取决于您的电压电平要求。

    此致!

    Kevin