This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:BOOSTXL-DRV8301

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M, BOOSTXL-DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1407462/launchxl-f28069m-boostxl-drv8301

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-DRV8301

工具与软件:

你(们)好

我买了一个新的 LAUNCHXL-F28069M 和 BOOSTXL-DRV8301电机驱动器、在开发过程中遇到了两个问题;

1 μ s、、在开发板连接到计算机后、没有器件管理器中指南所示的 XDS100、只有两个 USB 串行端口。 是否需要更新固件以恢复 XDS100? 如果是、请提供相应的固件。

2、是否可以如下图所示通过上部计算机来调试 LAUNCHXL-F28069M 和 BOOSTXL-DRV8301、以及需要更改哪些硬件才能实现上部计算机的调试。 感谢您的支持、期待您的回复。