This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:程序加载到 MCU TMS320F28377

Guru**** 2928750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1410964/tms320f28377s-program-loading-to-mcu-tms320f28377s

器件型号:TMS320F28377S

工具与软件:

最近、我使用 TMS320F28377设计了一个简单的控制电路、使用 XDS110探针到目标 MCU 的连接测试结果 是可以的、但问题是我无法调试程序、在上传 RAM 的情况下、它成功上传了代码、但在调试的开始阶段、它会在无错误的循环中卡住、并停止争用的运行(暂停条件)。 对于将代码上传到闪存、我遇到以下错误:

[ 2024年9月9日、8:44:51 PM] [错误] C28xx_CPU1:错误:(错误-1044 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包9.13.0.00201)
[CPU、8:44:51 PM] [错误] C28xx_CPU1:停止目标2024年9月9日 时出现问题:(错误-1135 @ 0xC095)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包9.13.0.00201)
[ 2024年9月9日、8:44:51 PM] [错误] C28xx_CPU1:尝试20次后无法确定目标状态
[ 2024年9月9日、8:44:51 PM] [错误] C28xx_CPU1:在断开连接之前未能从目标中删除调试状态。 程序存储器中可能仍嵌入了断点操作码。 建议您在连接和重新加载程序之前重置仿真器、然后再继续调试
[ 2024年9月9日、8:45:11 PM] [错误] C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x00000064@数据:未连接目标
[ 2024年9月9日、8:45:11 PM] [错误] C28xx_CPU1:在闪存操作期间发生错误:无法读取0x000130@程序:目标未连接
[PLL、8:45:11 PM] [错误] C28xx_CPU1:执行2024年9月9日 配置算法时出错。 操作已取消。 (0x0)
[ 2024年9月9日、8:45:11 PM] [错误] C28xx_CPU1:文件加载程序:存储器写入失败:未知错误
[ 2024年9月9日、8:45:11 PM] [错误] C28xx_CPU1:在闪存操作期间发生错误:无法读取寄存器 PC:目标未连接
[ 2024年9月9日、8:45:11 PM] [错误] C28xx_CPU1:在闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005F800@数据:目标未连接
[ 2024年9月9日、8:45:11 PM] [错误] C28xx_CPU1:在闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005FC00@数据:目标未连接

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以将引导模式设置为在器件通电之前等待引导、以查看这是否有助于连接。  另一个需要注意的问题是器件安全模块(DCSM)是否具有非默认密码并且器件已锁定。  一种实现此目的的简单方法是、在您连接之后(但不是加载代码)、查看其中一个 LX RAM、如地址0x8000、然后查看是否看到了全部0x0000或其他内容。  如果全部为0x0000、则器件处于锁定状态、并需要在加载代码之前解锁。

    此致!

    Matthew