This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:引导状态位字段的触发器

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1410923/tms320f280049-trigger-of-boot-status-bit-fields

器件型号:TMS320F280049
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

尊敬的专家:

美好的一天! 我的客户想知道如何触发引导状态位字段中的16-22位错误?

你能给我一些建议吗?

谢谢!  

此致

Kita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kita:

    专家目前不在办公室、因此请预计延迟1–2天的响应时间。 谢谢你。

    此致、

    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kita:

    这些是 Bootrom 代码检测的状态位、客户无法使用自己的代码触发这些错误。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prarthan、您好!

    实际上、在客户的应用程序中、她发现触发了位16"引导 ROM 检测到 ITRAP"。

    她发现、当堆栈溢出发生时、0x3地址的值为1、这意味着引导状态 "引导 ROM 检测到一个 ITRAP"的位16被置位。

    因此、客户希望了解以下问题:

    1. 为什么堆栈溢出会导致出现引导 ROM 错误?  您能提供一些建议吗?

    2. 如果堆栈溢出、MCU 是否会继续写入以下地址? 或者有其他方法可以实现它吗? 例如、如果客户 使用 RAMM1作为堆栈、 当堆栈溢出时、 其他地址的值是否会受到影响?  

    谢谢!

    此致

    Kita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kita,

    ITRAP 状态位在 bootrom 的 ITRAP ISR 中设置。 请随时查看 c2000ware 中的 bootrom 源代码文件

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prarthan、您好!

    如果堆栈溢出、MCU 是否会继续写入以下地址?  如果是、我认为这可能会导致代码无法正常运行。

    此致

    Kita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    负责这一问题的专家目前不在办公室、于9月16日星期一返回。 请期待您的回复。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kita:

    如果您遇到的是 ITRAP ISR、CPU 会尝试执行非法指令。 许多原因都可能导致该问题。 请参阅此有关 ITRAP 中断及其调试方法的常见问题解答: https://software-dl.ti.com/C2000/docs/c28x_interrupt_faq/html/index.html#the-itrap-interrupt。 

    此致、

    Allison