This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800156-Q1:[FAE] TMS320F2800156-Q:FLASH_initModule 和时钟初始化序列

Guru**** 2538440 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800156-Q1, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1412925/tms320f2800156-q1-fae-tms320f2800156-q-flash_initmodule-and-clock-init-sequence

器件型号:TMS320F2800156-Q1
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE

工具与软件:

开发环境:

MCU:TMS320F2800156-Q1

CCS:12.7

SDK:C2000Ware_5_02_00_00

在 SDK 演示中、 在 Device_init ()函数中调用 Flash_initModule 和 SysCtl_setClock、 Flash_initModule 将是初始化 WAITSTATES 参数、这样将提高 MCU 性能。

WAITSTATES 可以从0~0xF 设置,这个参数是相关的系统时钟,所以我认为两个函数的正确顺序是  SysCtl_setClock -> Flash_initModule ,因为我们首先需要初始化系统时钟 ,然后我们可以设置 WAITSTATES,这是正确的逻辑。但实际上,在演示中,序列是  Flash_initModule -> sysctl_initclock, 所以你能解释一下吗?

/BR

塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuel:

    如果通过闪存运行代码、则 应在 SysCtl_setClock 之前调用 Flash_initModule。 否则、建议在 SysCtl_setClock 之后执行该操作。

    如果您查看我们的 闪存构建(_FLASH)示例代码、只会调用它、否则会在 flashapi_ex1_programming.c 中调用它  

    谢谢、此致、

    Rajeshwary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rajeshwary、

    感谢您的答复。 如您所说、如果代码在闪存中运行、则应在 SysCtl_setClock 之前调用 Flash_initModule。 但是、如果代码在 RAM 中运行、为什么需要初始化 WAITSTATES 参数? 我认为此参数与 获取 闪存区域中的指令和数据有关。

     

    /BR

    塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuel:

     是 WAITSTATES 定义 闪存读取等待状态。 不过、闪存 API 从 RAM 运行、但执行闪存操作。

    谢谢、此致、

    Rajeshwary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rajeshwary:

    "是的,我知道。"  最后,我总结它如下:

    • 如果软件在闪存中运行、则序列为: SysCtl_setClock->Flash_initModule ;
    • 如果软件在 RAM 中运行、两个序列也是正确的、但如果软件是闪存 API、则序列为:Flash_initModule->SysCtl_setClock

    /BR

    塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是 正确的。

    很高兴你的疑虑被清除了。

    谢谢、此致、

    Rajeshwary