This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:ePWM 无缝过渡

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, C2000WARE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1410554/tms320f28335-epwm-seemless-transition

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件: C2000WARESysConfig

工具与软件:

大家好、我需要一些关于 TMS320F28335编码的帮助。 我想使用14个 PWM 输出。 我希望占空比在0%到100%之间变化、这种影响应该从一个 PWM 输出移到另一个 PWM 输出、它不应该看起来有变化、换句话说、转换应该是平滑的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anupriya:

    专家目前不在办公室、因此请预计延迟1–2天的响应时间。 谢谢你。

    此致、

    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请务必先查看我们的 EPWM C2000Ware 软件示例、作为起点。 这些库可以在 C2000Ware 中的 C:\ti\c2000\C2000Ware_5_02_00_00\device_support\f2833x\examples 中找到。  

    如果您对正在开发的问题有具体问题、我可以提供一些更有针对性的指导来提供帮助。  

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我已经浏览过一些示例。 但我觉得用嵌入式 C 编写代码很难获得期望的结果。 您可以推荐一些其他资源来学习、或者在编码方面获得一些帮助吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    负责这一问题的专家目前不在办公室、于9月16日星期一返回。 请期待您的回复。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有直接概述其应用示例的文档、但我们有几个 EPWM 视频/文档 /示例简介、尽管这些资源适用于较新的/第3代 C2000器件 F28335被视为第2代)、因此某些材料和示例可能不适用于 F28335 (例如、F28335没有 SysConfig GUI 支持):

    希望这些资源可为您的 ePWM 学习提供帮助! 如果您的计划中有更具体的问题、请随时为您的查询创建另一个帖子。

    此致、

    Allison