This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02008:TMS320F280049:TIDM-02008固件

Guru**** 2811895 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02008, C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1411545/tidm-02008-tms320f280049-tidm-02008-firmware

器件型号:TIDM-02008
Thread 中讨论的其他器件: C2000WAREC2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

工具与软件:

你(们)好

TIDM-02008 (双向高密度 GaN CCM 图腾柱 PFC)的源代码是否可用? 它应该是 C2000_SDK_5.03 Ware_Digital 的一部分、但实际上不是。

我们可能会下载较旧版本的 DPSDK 4.03、由于较新版本可用、因此不会安装。

谢谢!

Tiago Borges

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiago:

    请注意、该解决方案不再受到有效支持。 但是、您可以通过下载以前版本的 C2000Ware-DigitalPower-SDK 来获取上次支持的版本。 以下是指向下载页面的链接: https://www.ti.com/tool/download/C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK 

    可以在该网页的左侧找到之前的版本。 4.03.01.00版是支持此参考设计的最后一个版本。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ozino:

    我们在 C2000 Ware_Digital 中找到了文件 C2000_79SDK_4_03_01_00\solutions\

    感谢您的帮助。

    此致、

    Tiago Borges