This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:clocktree.h 和 device.h 冲突宏防御

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1413553/tms320f280049c-clocktree-h-and-device-h-conflict-macro-defenition

器件型号:TMS320F280049C

工具与软件:

尊敬的 C2000团队:  

我已经从 c2000_ECG 中读取了 universal_motor_control_syscfg_f28003x 示例工程 Motor_Control_、我注意到 syscfg 工具会生成以下文件:
- board.h  
- board.c.
- clocktree.h
此项目还使用需要 device.h 和 device.c 文件的 driverlib。  某些宏定义将出现在 device.h 和 clocktree.h 中两次、例如 DEVICE_SYSCLK_FREQ、但不同的值

我的问题
-为什么? 这场冲突的可能影响是什么? 我如何知道在构建期间使用了哪个宏定义?
-如果我使用 syscfg 工具,我应该删除 device.h 中的所有宏定义,并且只使用 board.h 和 clocktree.h 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果使用的是通用项目格式、则 SysConfg 也会自动生成 device.c 和 device.h。  您应该使用自动生成的文件、而不是 SDK 中可用的文件。

    此致

    Siddharth