This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] C2000WARE:如何为边沿触发器而不是电平触发器配置 CMPSS 和 EPWM

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1413992/faq-c2000ware-how-to-configure-cmpss-and-epwm-for-edge-trigger-instead-of-level-trigger

器件型号:C2000WARE

工具与软件:

情况示例:

根据内部 DAC/外部信号、CMPSS 的比较电压设置为1.5V、一旦正引脚上的检测电压高于负引脚1.5V、就会触发该电压 一次 SysConfig。 然后、如果 正极引脚上检测到的电压 保持高于1.5V、则不再触发中断。  继续、 只能再次触发中断、直到 CMPSS 正输入引脚上检测到的电压低于1.5V、然后再次高于1.5V、作为 TZISR 的真正边沿触发源。  

简单来说、 每次比较器输出从0变为1时、都会发生中断。 对于 CMPSS + ePWM 模块是否有可行的权变措施? 当前、由于 CMPSS+EPWM 的 DCA/BEVT1/2是电平触发的、所以生成了多个中断。