This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:SIL4的 SDK 认证

Guru**** 2951100 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1412378/tms320f28377d-sdk-certification-for-sil4

器件型号:TMS320F28377D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具与软件:

你(们)好

CRRC 使用2个 F28377D 来达到 SIL4、我们是否可以提供 SDK 和合规性认证、以满足 SIL 合规性要求。

我还 在 TI 网站中下载了 C2000MCU_IEC60730、并找到了用于 API 自检的 F2806x 工程、但 大多数测试代码找不到 CCS 报告文件:

"自述文件"显示了:

放置提取出的文件夹("IEC60730_safety"文件夹)
controlSUITE 中的"lib"文件夹内相关信息。
/controlSUITE/libs/IEC60730_safety.

但在 SDK 或 CCS 中找不到方向。

谢谢

Joe