This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:TMS320F2800137RHB

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1410099/tms320f2800137-tms320f2800137rhb

器件型号:TMS320F2800137

工具与软件:

您好!

我在  使用 德州仪器(TI) XDS100v2 USB 调试探针将程序刷写到我们的定制电路板(TMS320F2800137RHB)时遇到以下错误。  

下面是10引脚接头和电路图。

此外、JTAG 连接测试如下:

[开始:德州仪器(TI) XDS100v2 USB 调试 Probe_0]

执行命令:

%CCS_BASE%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatfile>-rv -o -F inform、logfile=yes -S 路径长度-S 完整性

[结果]


--- [打印主板配置路径名]--------------------------------------------------------

C:\Users\Sohangm\AppData\Local\TEXASI~1\
ccs1210\0\0\BrdBat\testBoard.dat

--- [打印重置命令软件日志文件]--------------------------------------------------------

此实用程序已选择100/110/510类产品。
该实用程序将加载适配器"jioserdesusb.dll"。
库构建日期为"STEP 20 2022"。
库构建时间为"12:28:44"。
库包版本为"9.9.0.0.00040"。
库组件版本为"35.35.35.5.0.0"。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为"4"(0x00000004)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

--- [打印重置命令硬件日志文件]--------------------------------------------------------

将通过切换 JTAG TRST 信号来复位扫描路径。
控制器是具有 USB 接口的 FTDI FT2232。
从控制器到目标的链路是直接的(不使用电缆)。
该软件配置为 FTDI FT2232功能。
控制器无法监测 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监测 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

--- [从 PLL 生成的 JTAG TCLK 输出的日志文件]----

没有用于编辑 JTAG TCLK 频率的硬件。

--- [测量最终 JTAG TCLKR 输入的源和频率]----

没有用于测量 JTAG TCLK 频率的硬件。

--- [在 JTAG IR 和 DR 上执行标准路径长度测试]-------

此路径长度测试使用由64个32位字组成的块。

JTAG IR 指令路径长度测试失败。
JTAG IR 指令扫描路径卡在零。

JTAG DR 旁路路径长度测试失败。
JTAG DR 旁路扫描路径卡在零。

--- [在 JTAG IR 上执行完整性扫描测试]-------------------------------------------------------

此测试将使用64个32位字的块。
该测试将只应用一次。

使用0xFFFFFFFF 执行测试。
测试1字0:扫描出0xFFFFFFFF 并在0x00000000内完成。
测试1字1:已扫描出0xFFFFFFFF、已扫描到0x00000000。
测试1字2:已扫描出0xFFFFFFFF、已扫描到0x00000000。
测试1字3:已扫描出0xFFFFFFFF 并已扫描到0x00000000。
测试1字4:已扫描出0xFFFFFFFF、已扫描到0x00000000。
测试1字5:已扫描出0xFFFFFFFF 并已扫描到0x00000000。
测试1字6:已扫描出0xFFFFFFFF、已扫描到0x00000000。
测试1字7:扫描出0xFFFFFFFF 并在0x00000000内进行扫描。
提供了前8个错误的详细信息。
实用程序现在将仅报告失败测试的计数。
扫描测试:1、跳过:0、失败:1
使用0x00000000进行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:1
使用0xFE03E0E2进行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:2
使用0x01FC1F1D 执行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:3
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:4
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:5
某些值被损坏- 83.3%。

JTAG IR 完整性扫描测试失败。

上述错误和 JTAG 测试失败的可能原因是什么。

谢谢。此致

Sohan Gowda M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sohan:

    此错误意味着电路板上存在 JTAG 信号完整性问题。 请在电路板上进行信号完整性检查、以确保所有连接都符合预期。

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我将查看它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以共享10引脚 JATG 连接的引脚详细信息? 我是说原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 也在您打开的其他 E2E 帖子中共享了此应用手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我按照您的建议检查了连接、并按照数据表中所述向 TDI 和 TDO 添加了一些上拉电阻器。 做这些改变后,我也面临同样的问题。 因此、如果您可以查看上面的原理图并提出任何需要更改的建议、对您很有帮助。

    谢谢。此致  

    Sohan Gowda M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 查看您的原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有几个建议给你:  

    1.请将 TDI、TDO、TMS 和 TCK 上的上拉电阻更改为2.2k - 10k Ω。 1k 欧姆可能太低。

    2. XRSn 通常不应连接到调试探针、因为 XRSn 与作为标准 TI 14引脚接头一部分的 TRST 引脚具有不同的功能。

    请按照数据表中所述将 XRSn 连接到上拉电阻器和可选电容器。  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我您的问题是否已解决!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是会通知您。