This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:以太网示例

Guru**** 2931900 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P650DK, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1413491/tms320f28p650dk-ethernet-example

器件型号:TMS320F28P650DK
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE

工具与软件:

我正在使用 F28P65X controlCARD、并想使用以太网示例。

 EtherCAT 与正常 以太网 功能是否相同?

就像 SCI 和 UART?

应参考哪个示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、以太网在  TMS320F28P650DK 器件上不可用。  它具有 EtherCAT。  

    因此、您将无法在此器件上运行以太网示例。

    Unknown 说:
     EtherCAT 与常规 以太网 功能是否相同?

    以太网和 EtherCAT 是适用于工业自动化的两种协议、可在机器上的控制器和端点之间移动输入/输出数据。  两种协议都基于以太网物理层构建、但 EtherCAT 使用"动态处理"方法而不是 TCP/IP 来进行消息传输和路由。  EtherCAT 是现场总线域中的主导技术、而以太网是使用开关技术的有线办公应用的标准。  以太网可与大量器件通信并传输大量信息、而 EtherCAT 能够以更高的速度和较少的信息量连接器件。

    EtherCAT 使用标准 IEEE 802.3以太网帧、因此可以使用标准网络控制器、而主器件侧无需特殊硬件。 EtherCAT 的保留 EtherType 为0x88A4、将其与其他以太网帧区分开来。 因此、EtherCAT 可以与其他以太网协议并行运行。 EtherCAT 不需要 IP 协议;但是、EtherCAT 可以封装在 IP/UDP 中。 ESC 在硬件中处理该帧;因此、通信性能与处理器电源无关。 EtherCAT 支持 MII 和 RMII 接口、但在该器件上仅支持 MII。

    Unknown 说:
    就像 SCI 和 UART?

    我假设这个问题就像 SCI 与 UART 的关系一样、EtherCAT 与以太网的关系是什么? 答案大部分是肯定的。 SCI 和 UART 使用 UART 协议。 用途   IEEE 802.3标准中所定义的顺序  协议。

    Unknown 说:
    哪个示例应该作为参考?[/报价]

    如上所述、您将无法在此器件上运行以太网示例。 以下是 EtheraCAT 示例的目录

    我们在 C:\ti\C2000Ware_5_02_00_00\libraries\communications\ethercat\f28p65x\examples 中提供了多个基于应用/用例的示例

    此致、
    Narayanraao Puli.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供如此详细的信息。