This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:程序可以与 CCS 配合使用、而不能通过 Uniflash 闪存

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1413755/tms320f2800157-program-work-with-ccs-and-not-flash-via-uniflash

器件型号:TMS320F2800157
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

该程序可以刷写并在通过 CCS 执行此操作时正常工作。 如果我尝试通过" Uniflash "工具、编程成功、但无法正常工作!

使用 XDS110调试器并通过在项目选项中启用"C2000 Hex Utility"来生成十六进制文件(只需在默认设置下勾选选项框即可启用)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maheswaran:

    如果可以刷写 hex 文件但无法正常工作、请执行以下检查操作:

    1) 1)通过 Uniflash (CPU1设置)下载十六进制文件的设置看起来是什么样的?

    2) 2)您是否能够为工程显示映射文件以确认您放置了适当的段?

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maheswaran:

    可在 Uniflash 的"Settings & Utilities"选项卡下找到 CPU1设置:

    首先、您是否能够找到并使用 CPU1设置?

    谢谢。此致、

    Charles